Créer une alarme

Créez une alarme exclusive de niveau qui avertit du dépassement de la température.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Alarmes
    et sélectionnez
    Nouveau
    Alarme exclusive de niveau
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Limite haute
    sur
    60
    .
  3. Définissez
    Confirmer automatiquement
    sur
    True
  4. Définissez
    Message
    sur
    Maximum temperature exceeded
  5. Créez un lien dynamique entre
    Variable d’entrée
    et
    ProjectName
    Modèle
    Temperature
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.