Configurer une table de base de données
Vous pouvez configurer manuellement une structure de base de données et la remplir avec des méthodes NetLogic, ou utiliser un client OPC UA.
Conditions préalables
- Pour configurer une table de base de données
- DansVue de projet, sélectionnez un objetBase de données.
- DansPropriétés, en regard deTables, sélectionnezpour ajouter une table de base de données.
- En regard deColonnes, sélectionnezpour créer une colonne de table.
- (facultatif) Pour modifier le type de données de la valeur de colonne, en regard deColonne, sélectionnez#BaseDataTypeet sélectionnez un autre type de données.
- Entrez une valeurColonneou créez un lien dynamique.#
- (facultatif) Pour modifier le nom de la colonne, passez le curseur de la souris surColonne, sélectionnez#et saisissez un nom personnalisé.
- Si vous utilisez une base de données intégrée, définissez laLimite d’enregistrement.
- La propriétéLimite d’enregistrementne prend effet que s’il y a au moins une colonne dans la table nomméeTimestampouTimeet qui est du type de donnéesDateTime.CONSEIL: Les colonnesTimestampouTimesont automatiquement ajoutées à la table si vous utilisez une base de données pour stocker des données à partir d’un enregistreur.
- La valeur minimale de laLimite d’enregistrementest1000.
Lors de l’exécution, tous les enregistrements qui dépassent la limite d’enregistrement sont supprimés.IMPORTANT: Les enregistrements sont supprimés lorsqu’ils dépassent un seuil égal à0.1%de la valeur limite. Par exemple, si laLimite d’enregistrementest définie sur10000, lorsque10010enregistrements sont atteints, les10enregistrements les plus anciens sont automatiquement supprimés.
Fournir une réponse