Ajouter un dispositif client
Configurez un dispositif client pour permettre le déploiement de
Applications FactoryTalk Optix
sur le réseau.- Dans la barre d’outils principale, en regard de, sélectionnez le menu déroulant du client.Exécuter
- (facultatif) DansParamètres du dispositif client, pour afficher uniquement les dispositifs clients distants actifs, activezDispositifs distants actifs.CONSEIL: Actualisez les dispositifs clients distants en sélectionnantActualiser.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Un dossier et sélectionnez.
- Un dispositifFactoryTalk®Remote Access™et sélectionnezpour ajouter un dispositif accessible depuis le réseau du dispositifFactoryTalk Remote Accesssélectionné.
- (Facultatif) DansNom, modifiez le nom du dispositif cible.
- DansAdresse IP, entrez l’adresse IP du dispositif cible.
- DansNom d’utilisateur, entrez le nom de l’utilisateur pour vous connecter au dispositif cible.IMPORTANT: Un mot de passe doit être configuré pour l’utilisateur sur le dispositif cible.
- Nom d’utilisateurWindows®
- Un nom d’utilisateur système :
- DOMAIN\, pour les utilisateurs de domaine.username
- , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs associés à un domaine..username
- , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs qui n’appartiennent pas à un domaine.username
- Nom d’utilisateur Linux
- Un nom d’utilisateur administrateur.
- (Facultatif, uniquement pour les dispositifs clientsWindows) SélectionnezChiffrer le projet sur le dispositifpour chiffrer le projet déployé sur le dispositif cible.Pour plus d’informations, consultez Chiffrement de projet.
- (Facultatif, uniquement pour les dispositifs clientsWindows) DansChemin de destination, entrez le chemin du dispositif cible pour déployer l’application.CONSEIL: Le chemin de destination de déploiement par défaut est%localappdata%. La définition d’un chemin personnalisé est utile lorsque la partitionC:\du dispositif client est protégée en écriture.
- ChoisissezSélectionnerpour sélectionner le dispositif client cible.
Fournir une réponse