Alarme de limite

Surveille les valeurs d’intérêt atteintes pour les variables relatives aux quantités physiques. S’active lorsque la valeur de la variable surveillée atteint une ou plusieurs limites d’intérêt. Lorsque plusieurs limites d’intérêt sont atteintes consécutivement, l’alarme signale uniquement la dernière limite atteinte (exclusive) ou toutes les limites atteintes (non exclusive).
BrowseName
LimitAlarmController
SuperType
Automate d’alarme(AlarmController)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Limite haute-haute
HighHighLimit
Valeur de limite haute-haute.
Limite haute
HighLimit
Valeur de limite haute.
Limite basse
LowLimit
Valeur de limite basse.
Limite basse-basse
LowLowLimit
Valeur de limite basse-basse.
Activé
Enabled
(Hérité de Automate d’alarme)
Actif
Active
(Hérité de Automate d’alarme)
Acquitter automatiquement
AutoAcknowledge
(Hérité de Automate d’alarme)
Confirmer automatiquement
AutoConfirm
(Hérité de Automate d’alarme)
Variable d’entrée
InputValue
(Hérité de Automate d’alarme)
Message
Message
(Hérité de Automate d’alarme)
Gravité
Severity
(Hérité de Automate d’alarme)
Dernier événement
LastEvent
(Hérité de Automate d’alarme)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.