Grafico XY
Utilizzare questo oggetto per visualizzare in un grafico cartesiano il valore di variabili bidimensionali.
Esempio di grafico XY
![](/content/dam/dita/it/factorytalk-optix/1-00/_images/xy_chart.png/_jcr_content/renditions/original)
Caso d'uso
Rappresentare graficamente o impostare processi macchina, ad esempio il profilo di taglio o l'area di lavoro all'interno della quale una macchina può operare.
MANCIA:
Per disabilitare la visualizzazione di una penna, impostarne la proprietà
Abilitato
su Falso
.Fornire un feedback