- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Combo box
Selezione a discesa i cui elementi sono ottenuti da un modello di nodi del progetto o da una o più tabelle di database
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
|---|---|---|---|
Testo | Text | (Solo con Modalità = Modificabile) Testo dell'elemento scritto/selezionato. Può essere usato per creare logiche personalizzate (per esempio creare nuovi nodi) | |
Modello | Model | Riferimento al modello informativo o al database da cui ottenere i dati | |
Valore selezionato | SelectedValue | Valore della proprietà impostata in Percorso del valore selezionato quando viene selezionato un elemento a runtime | |
Elemento selezionato | SelectedItem | Elemento selezionato quando l'oggetto viene inizializzato a runtime (se vuoto, viene inizializzato senza selezioni). Dopo l'inizializzazione, questa proprietà visualizza il nodo corrispondente all'elemento selezionato (l'accesso alla proprietà è sia in lettura che in scrittura quando i dati sono ottenuti da nodi di progetto, in sola lettura quando sono ottenuti da un database) | |
Elemento UI selezionato | UISelectedItem | Restituisce l'elemento dell'elenco selezionato a runtime | |
Valore UI selezionato | UISelectedValue | Valore della proprietà dell'elemento selezionato a runtime | |
Permetti deselezione | AllowDeselection | Consente la deselezione degli elementi dall'elenco (nessun elemento selezionato) | |
Percorso del valore visualizzato | DisplayValuePath | Attributo/proprietà dei nodi (o colonna di una tabella di database) il cui valore è visualizzato nell'elenco. Quando questa proprietà è vuota, se il modello è basato su nodi, viene visualizzato il BrowseName dei nodi; se il modello è basato su un database, viene visualizzato il valore della prima cella di ogni riga, a meno di query che filtrano ulteriormente i valori | |
Percorso del valore selezionato | SelectedValuePath | La proprietà dell'elemento selezionato usata per assegnare un valore all'oggetto Valore selezionato quando viene selezionato un elemento a runtime | |
Query | Query | Query SQL standard per filtrare i dati di interesse. Può essere usata sia per filtrare dati di un database che per filtrare dati ottenuti da un modello basato su nodi. Nel caso di un modello basato su nodi, è obbligatoria la parte SELECT * FROM Model, seguita dalla clausola WHERE con cui indicare le condizioni di ricerca - es.: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Modalità | Mode | Modalità di selezione degli elementi. Normale: selezione tramite clic; Normale con ricerca testuale: selezione tramite clic o tramite digitazione completa di un elemento esistente; Modificabile: selezione tramite clic o tramite digitazione completa di un elemento esistente o nuovo | |
Famiglia di font | FontFamily | Famiglia di font | |
Spessore del font | FontWeight | Spessore del font | |
Font corsivo | FontItalic | Abilita/disabilita lo stile corsivo per il testo | |
Dimensione del font | FontSize | Dimensione del font | |
Colore testo | TextColor | Colore del testo da visualizzare | |
Direzione ordinamento | SortOrder | Ordinamento predefinito, crescente o decrescente, degli elementi | |
Ordina per | OrderBy | Attributo/proprietà dei nodi o colonna di una tabella in base a cui ordinare gli elementi. Generalmente si imposta lo stesso attributo/proprietà o colonna da cui sono ottenuti gli elementi | |
Stile casella di inserimento | InputBoxStyle | Stile per controlli di input | |
Stile lista di dati | DataListStyle | Stile per elenchi di dati | |
Stile ScrollBar | ScrollBarStyle | Stile per barre di scorrimento | |
Visibile | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Altezza | Height | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Metodi
Aggiorna
- BrowseName
- Refresh
Aggiorna i dati visualizzati
Eventi
Selezione utente modificata
- BrowseName
Evento che viene attivato quando l'utente modifica il valore o lo stato corrente del controllo
Fornire un feedback