图形对象库

可以使用默认图形对象的库创建
FactoryTalk Optix 应用程序
用户界面。这些对象位于
用户界面
文件夹内的
类型
中。
图形对象包括:
  • 基本控件
    。标签、文本框、按钮和模拟量指示器等对象。
  • 容器
    。用于创建应用程序基本图形结构的对象。容器可以包含其他对象,如其他具有自动内容对齐功能的容器、面板和区段。
  • 内容
    。用于显示应用程序内容的对象,如 Web 浏览器、视频和 PDF 查看器。
  • 数据控件
    。用于显示项目节点或数据库数据并允许选择数据的对象。数据控件包括数据网格、组合框和趋势图。
  • 绘图
    。用于向
    FactoryTalk Optix 应用程序
    中添加形状和图像的对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈