Intelligente Frequenzumrichter helfen Ausfallzeiten zu verringern
Mit einem intelligenten Frequenzumrichter können Ingenieure Analysemodelle zur Messung der Gerätegeschwindigkeit oder anderer Merkmale festlegen. Darüber hinaus können sie Daten mit dezentralem Zugriff nutzen, um potenzielle Instandhaltungsanforderungen zu ermitteln. Bei der Untersuchung von drei Pumpen, die mit derselben Drehzahl laufen, könnte ein Ingenieur feststellen, dass eine Pumpe ein geringeres Lastdrehmoment aufweist. Infolgedessen könnte ein Techniker zur Untersuchung des Problems geschickt werden. Frequenzumrichter mit dezentraler Datentransparenz unterstützen:
- Verringerte Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten
- Auf der Grundlage von eingebetteten Analysen für kritische Komponenten können vorausschauende Warnmeldungen angezeigt werden
- Bestätigung der Betriebsstunden der Frequenzumrichter-Komponenten und weitere Informationen zu Wartungsvorgängen
Wenn PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter mit FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ kombiniert werden, erhalten Bediener einen erweiterten Überblick über den Zustand von Anlagen, darunter:
- Vorhersage und Erkennung von Ausfällen von Pumpen, Lüftern oder Gebläsen
- Erhalt von Benachrichtigungen über Durchflussbegrenzungen, Kavitation, lockere Befestigungen, Schaufelfehlstellungen, Lagerfehler usw.
Hier bieten Mittelspannungs-Frequenzumrichter den größten Nutzen
Energieintensive Branchen wie Erdöl, Metalle, Mineralien, Lebensmittel, Papier und Chemikalien machen über 50 % des weltweiten industriellen Energieverbrauchs aus und bieten unzählige Möglichkeiten für intelligente Motorsteuerungslösungen.
PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichter können Motoren für Pumpen, Verdichter, Förderbänder, Gebläse, Extruder, Lüfter, Mischer, Kräne, Hubwerke, Kühler und Propeller steuern. Und jede Anwendung bietet die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken.
Die Möglichkeiten, Sync-Transfer-Steuerung für Pumpen in der Wasser-, Abwasser-, Öl- und Gasindustrie einzusetzen, sind enorm. Ein Kunde von Rockwell Automation in der Energieindustrie verwendet mehr als 100 Mittelspannungs-Frequenzumrichter – und die meisten werden mittels Sync-Transfer-Steuerung betrieben.
Die drei wichtigsten Vorteile der Sync-Transfer-Steuerung
Mehr erreichen mit weniger Ausrüstung. PowerFlex 6000T- und PowerFlex 7000-Frequenzumrichter mit Sync-Transfer-Steuerung unterstützen Sie bei Folgendem:
- Energieeinsparung. Kombinieren Sie die Effizienz des Frequenzumrichters mit nahtlosen Synchronisierungsübergängen in beide Richtungen und profitieren Sie von den energiesparenden Vorteilen eines Direktbetriebs mit optimaler Geschwindigkeit. Senkung der Energiekosten für Spitzenzeiten. Reduzierung von Frequenzumrichter-Leistungsverlusten, da Größe und Anzahl der Frequenzumrichter reduziert werden
- Zeiteinsparung Reduzieren Sie Zeit und Kosten bei der Entwicklung von Systemen mit mehreren Antrieben – Spezifikation, Einkauf, Versand, Installation, Inbetriebnahme und Wartung zusätzlicher Frequenzumrichter
- Geld einsparen. Senken Sie sowohl Kapital- als auch Betriebskosten. Es kostet weniger, einen Mittelspannungsantrieb mit einem Sync-Transfer-System zu kaufen, zu warten, zu versorgen und zu kühlen als mehrere Frequenzumrichter zu betreiben
Rockwell Automation bietet seit 1989 Sync-Transfer-Systeme mit Mittelspannungs-Frequenzumrichtern an. Weltweit wurden bereits mehrere hundert Sync-Transfer-Systeme implementiert.
Durch die Bereitstellung präziser Motorsteuerung und Echtzeitprozessdaten mit vorausschauenden Wartungshinweisen können intelligente Frequenzumrichter Sie dabei unterstützen, Ihre Produktionsziele zu erreichen. Erfahren Sie mehr über PowerFlex Mittelspannungs-Frequenzumrichter online . Es gibt eine Lösung für Mittelspannungs-Frequenzumrichter, die für Sie geeignet ist.