Vorausschauende Analysen verändern die Voraussetzungen für hochleistungsfähige Antriebsanwendungen
Das Internet der Dinge ist in aller Munde, und Antriebe gehören zu eben diesen „Dingen“ im IIOT.
Heute lassen sich mit vorausschauenden Analysefunktionen, die in die Antriebe integriert sind, ungeplante Ausfallzeiten deutlich reduzieren. Zum Schutz vor Überhitzung sind die Antriebe z. B. mit integrierten Gerätelüftern ausgestattet. Wenn einer dieser Lüfter nicht mehr funktioniert, überhitzt der Antrieb und fällt aus, was – Sie ahnen es – ungeplante Ausfallzeit verursacht.
Die TotalFORCE®-Technologie bietet eine Möglichkeit, dieses Problem durch Modellierung der vorausgesagten Lüfterlebensdauer zu lösen. Das analytische Modell ist mehr als ein einfacher Zähler, denn es berücksichtigt die gemessene Umgebungstemperatur (über die in die Antriebsmodule integrierten Sensoren) und die gemessene Lüfterdrehzahl. Die Verringerung der Lüfterdrehzahl weist auf ein Problem mit den Lüfterlagern hin.
Das vorausschauende Instandhaltungsmodell gibt über EtherNet/IP eine Meldung an das Steuerungssystem aus, sobald der Lüfter einen bestimmten Prozentsatz seiner vorausgesagten Lebensdauer erreicht hat – die Standardeinstellung beträgt 80%.
Bei einem vernetzten System kann das Instandhaltungsteam eine Aufforderung erhalten, den Lüfter beim nächsten geplanten Stillstand auszutauschen, wodurch das Szenario eines ungeplanten Ausfalls verhindert wird.
Darüber hinaus ist es bei einem vernetzten System möglich, den Ersatzteilbestand automatisch zu überprüfen oder bei Bedarf Ersatzteile zu bestellen.