Verbinden Sie sich
Einer der größten Vorteile der digitalen Umstellung besteht in der erhöhten Transparenz. Durch den Wechsel zu einer digitalen Lösung können Sie sich die Leistung Ihrer elektrischen Anlagen in Echtzeit anzeigen lassen, was die Entscheidungsfindung und Problemlösung beschleunigt. Bevor ein Alarm ausgelöst wird, kann Ihr Personal über einen möglichen Ausfall informiert werden und mit der Reparatur beginnen. So lässt sich eine Beeinträchtigung der Produktivität oder Anlagenleistung vermeiden.
Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit der Fernüberwachung, wodurch sich die Arbeitssicherheit unmittelbar erhöht. Mit einem intelligenten, integrierten elektrischen System kann Ihr Personal sogar von einem Smartphone aus arbeiten, also in sicherer Entfernung zu potenziellen Gefährdungen, die von Stromversorgungssystemen ausgehen können.
Die Stärke des Einen
Einheitliche Echtzeitdaten sorgen dafür, dass Sie den Energieverbrauch Ihres Unternehmens besser verstehen und verwalten können.
Diese Vorzüge verändern das elektrische Umfeld in Schwerindustrien wie Öl und Gas. Laut einer Studie der ARC Advisory Group wurden in 67 Prozent der neuen Anlagen intelligente Geräte als Teil des elektrischen Gesamtsystems eingesetzt.
Je mehr intelligente Geräte Ihr elektrisches System enthält, desto besser sind Sie informiert. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, sollten Sie in Betracht ziehen, Ihre Elektro- und Prozesssysteme miteinander zu kombinieren. Durch die Kombination von Daten entsteht eine produktivere, integrierte Lösung für die Leistungs- und Prozesssteuerung.
Neue digitale Stromversorgungslösungen verbinden Ihr Prozesssteuerungssystem und Ihre elektrischen Geräte nahtlos miteinander und bringen Informationen in eine einheitliche Netzwerkarchitektur. Dadurch wird ein zentralisierter Informationsfluss geschaffen, der separate Prozess- und Steuerungssysteme überflüssig macht. Ihr Unternehmen ist damit in der Lage, den Energieverbrauch besser zu verstehen und zu verwalten.
Die smarte Lösung
Die intelligenten Lösungen sorgen dafür, dass die Daten jedes intelligenten elektrischen Geräts (IED) von jeder Bedienstation aus zugänglich sind, wodurch sie sich leichter anwenden, pflegen und optimieren lassen. Auch die Kosten für die Implementierung einer intelligenten Energielösung fallen damit deutlich geringer aus. Tatsächlich erfordert der Einsatz einer Intelligent Packaged Power-Lösung bis zu fünfmal weniger Engineering-Zeit und Installationsaufwand.
Eine Ölraffinerie konnte durch den Zugriff auf einheitliche Daten die Anlagenausfallzeiten um 27 % und die Kosten für die wartungsbedingte Fehlerbehebung um 35 % reduzieren.
Wenn Ihre elektrische Ausrüstung in die Jahre gekommen ist, reicht es nicht aus, sie durch die neueste Version zu ersetzen. Upgrades bieten hingegen die Möglichkeit, Ihre bestehende Infrastruktur zu erschließen und Ihre digitalen Fähigkeiten zu erweitern. Durch die Integration von Leistungs- und Prozesssteuerung und Digitalisierung können Sie Funktionalitäten hinzufügen, die sich in Form von Produktivitätssteigerungen schnell bezahlt machen.
Wenn Sie ausrechnen wollen, was Sie mit einer intelligenten digitalen Lösung sparen können, verwenden Sie unseren Amortisations-Rechner.