Der Markt für Craft-Bier ist ein schnell wachsender und spannender Markt. Die Vielfalt an Craft-Drinks - von Erfrischungsgetränken über Energy-Drinks bis zu alkoholhaltigen Cocktails und mehr – nimmt stetig zu. Craft-Getränke verzeichnen einen bedeutenden Anteil am Getränkemarkt weltweit – Tendenz steigend.
Einige Anbieter haben ihr Angebot bereits erweitert, um von diesem Trend zu profitieren. Alle Anbieter suchen dabei nach kreativen Möglichkeiten, um die Marken-/Produktbekanntheit zu erhöhen und vor allem den Kunden anzusprechen.
Bier wird in den USA seit ungefähr 20 Jahren auch in kleinen Chargen in Dosen abgefüllt. Dieses Marktsegment wächst weiterhin sehr schnell. Der Trend zum Abfüllen in Dosen ist jedoch nicht allein auf die USA beschränkt. Es gibt Hunderte Craft-Brauereien weltweit, die gerade darauf umstellen – jedoch nicht ganz ohne Hindernisse.
Mindeststückzahlen von typischerweise 150.000 Stück sind weitgehend üblich. Dies erschwert es Brauereien, von der Umstellung von Flaschen auf Dosen profitieren zu können. Lange Vorlaufzeiten von ein bis zwei Monaten und der Kauf überschüssiger Dosen sorgten bislang außerdem dafür, dass das Abfüllen von Craft-Getränken in Dosen für kleine bis mittelgroße Brauereien nicht in Frage kam.
Die neue digitale Drucktechnologie begegnet genau diesen Herausforderungen und eröffnet neue Möglichkeiten – nicht nur für kleinere Brauereien.
Die neuesten Trends der Getränkeindustrie sind limitierte Sorten und saisonale Getränke. Deren individuelles Verpackungsdesign lässt sich mit Hilfe von Digitaldrucklösungen für Getränkedosen einfach umsetzen. Allein im Hinblick auf die Kosten ist der Digitaldruck für Getränkedosen ungefähr 15-mal günstiger als der Etikettendruck für Dosen, der häufig als kurzfristige Lösung im Zuge der Umstellung von Flaschen auf Getränkedosen zum Einsatz kommt.
Getränkedosen sind die bessere Lösung, wenn es um den Schutz der Getränke vor Lichteinstrahlung, die Lagerung oder den Transport geht. Außerdem können Getränkedosen besser als viele andere Verpackungsmaterialien recycelt werden.
Die Möglichkeit, Getränkedosen direkt digital zu bedrucken, bietet auch für größere Brauereien und Getränkekonzerne enormes Potential. Diese können ihre Getränke nun kostengünstig in kleineren Chargen verpacken und sind mit dem Druck soweit flexibel, dass sie die Aufschrift auf den Dosen nach Bedarf variieren oder ändern können.