Emotion hinter Entscheidungen
Wenn Sie mit einem Kunden sprechen, müssen Sie wie ein Kunde denken. Das mag einfach klingen – wie sieht es aber in der Praxis aus?
Ich bin mir sicher, der Hersteller des Mixers schickte mir die Umfrage zu meiner Meinung in guter Absicht, leider nur erkannte er nicht, dass das Problem noch gar nicht gelöst war. Dieses enorme Missverständnis wird durch das Fehlen verbundener Systeme, die dem Unternehmen signalisieren, dass noch kein Fragebogen auszugeben ist, weiter deutlich.
Als absolutes Gegenbeispiel will ich ein weiteres Erlebnis schildern. Der Activity Tracker meiner Frau funktionierte nicht mehr. Nachdem sie eine E-Mail an das Unternehmen gesandt hatte, folgte unverzüglich eine Antwort mit verschiedenen Optionen (einschließlich des Erhalts eines neues Trackers) und anschließend eine weitere E-Mail, in der nach ihrer Erfahrung gefragt und weiterer Support angeboten wurde. Von diesem Unternehmen würden wir wieder kaufen.
Diese beiden völlig unterschiedlichen Erfahrungen verdeutlichen, wodurch sich ein Unternehmen von anderen abhebt, nämlich durch:
- den Support und die Fähigkeit, ein Problem auf einfache Weise zu lösen
- einen Kundendienst, der über die offensichtliche Verpflichtung hinausgeht
- die Kenntnis der Kundenanforderungen (und die Fähigkeit zur Nutzung des Potenzials, das Technologie zum Erreichen von Ergebnissen bietet)