Allerdings stellte das bestehende Prüfsystem von Accuride nur begrenzte Daten und Prozesse zur Verfügung. Da Burke und seine Kollegen bereits seit fast 10 Jahren Plex-Kunden sind, hatten sie hohe Erwartungen, als sie nach einer neuen Software für das Prüfzentrum suchten. „Es war alles irgendwie recht banal. Nichts war vergleichbar mit dem, was wir von Plex aus dem Fertigungsbereich kannten. Wir hätten uns wirklich das Plex-Äquivalent für Prüfungen gewünscht.“
Da begann das Team damit, neu zu überdenken, was die Fertigung umfasst. „Je mehr wir Plex implementiert und die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit des Manufacturing Execution System(MES)-Produkts insgesamt gesehen hatten, desto mehr wurde uns klar, dass Produktprüfung und -validierung Teil der Fertigung und Produktion sind. Es ist eine Erweiterung des Engineerings und der kontinuierlichen Qualitätskontrolle.“
Mit einem erweiterten Blick auf das, was möglich ist, nutzte Accuride das Multi-Tenant-Modell von Plex, um jedem seiner Prüflabore seine eigenen spezialisierten Routings und nicht standardisierten Fertigungsprozesse bereitzustellen. Und all das, ohne den Betrieb der Anlagen zu beeinträchtigen, aber dennoch mit Integration und Transparenz. Diese innovative Anwendung und der neu konzipierte Ansatz sind die Gründe dafür, warum Plex Accuride zum Gewinner des Product or Technology Innovator Award 2022 ernannt hat.
Abgesehen davon, dass Accuride dank der Plex-Implementierung die ISO-17025-Zertifizierung erlangen und aufrechterhalten konnte, hat das Unternehmen noch weitere Vorteile festgestellt, „einschließlich der allgemeinen Datenqualität“, so Burke. „Wir können nun erkennen, verfolgen und aufzeichnen, wann Fehler im gesamten Prüfprozess auftreten. Daher können wir bei unseren Analysen nun mehr in die Tiefe gehen als mit dem anderen System.“
Und da es sich um eine cloudbasierte Lösung mit einem einfachen Einrichtungsprozess handelt, wurde Plex von Accuride eingesetzt, um während der Pandemie neue Prüf- und Validierungszentren an kürzlich akquirierten Standorten in Deutschland und Frankreich einzurichten. „Wir waren in der Lage, diese Prüfeinrichtungen dezentral zu implementieren, ohne vor Ort anwesend zu sein oder über Fachkenntnisse zu verfügen. Die Tatsache, dass wir das so geschafft haben und alles reibungslos funktionierte, spricht für mich Bände über die Intuitivität des Produkts.“
Sehen Sie sich das ganze Interview mit Burke an und erfahren Sie mehr darüber, wie Accuride Plex zur Verbesserung der Produktvalidierung und -prüfung eingesetzt hat.