Insbesondere in stark regulierten Bereichen sind die Anforderungen der Kunden an Hersteller und Maschinen sehr hoch. groninger, der Technologieführer im Sondermaschinenbau für die Pharma-, Kosmetik- und Consumer-Healthcare-Industrie, setzt bei seinen Anlagen und Maschinen auf die Managementlösung ThinManager®. Durch den Einsatz der Softwareplattform kann das Unternehmen seinen Kunden eine zentrale Bedien- und Steuermöglichkeit zur Verfügung stellen, die die Produktivität und Flexibilität in der Produktion maßgeblich steigert und zugleich den hohen regulatorischen Anforderungen der Pharma- und Healthcare-Branchen entspricht.
Sehen Sie hier, wie das Familienunternehmen in zweiter Generation mit Rockwell Automation einen zuverlässigen Partner gefunden hat, der es dabei unterstützt, seinen Kunden optimale Produktionslösungen an die Hand zu geben.