Loading
Pressemitteilung | Juni 25, 2024

Rockwell Automation erweitert das On-Machine-Portfolio und unterstützt Hersteller beim Eintritt in ein neues Zeitalter des Maschinendesigns

Das erweiterte Angebot ermöglicht vereinfachte Maschinen, die schneller in Betrieb genommen werden können, größeren Mehrwert bieten und Nachhaltigkeitsziele besser unterstützen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An image of a black drive and motor at the the left corner. An image of a long, white I/O block on the right, upper corner. A gray image of an Armor PowerFlex drive on the bottom left. An image of an ASEM industrial computer with a colored screen on the bottom right.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat sein Angebot an On-Machine™-Lösungen erweitert, um Unternehmen beim Design von Maschinen zu unterstützen, die schneller die Produktion aufnehmen und über ihre gesamte Lebensdauer einen größeren Mehrwert bieten.

On-Machine-Lösungen unterstützen dezentrale Steuerungsarchitekturen, bei denen die Automatisierungskomponenten vor Ort montiert und nicht in große Schaltschränke eingebaut werden. Mit diesem Ansatz erhält man einfachere, modulare Maschinen, die geringere Gesamtkosten und weniger Platzbedarf haben und schneller in Betrieb genommen werden können. Da die wichtigsten Komponenten für das Werkspersonal leichter zugänglich sind, können Probleme proaktiv erkannt und behoben sowie eine höhere Betriebszeit der Maschine erreicht werden.

Unternehmen suchen nach neuen Möglichkeiten, wie sie ihre Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzen und die Einhaltung neuer Vorschriften gewährleisten können. Die On-Machine-Lösungen von Rockwell Automation können dabei helfen, diesen Zielen einen großen Schritt näher zu kommen. Mit bis zu 90 % weniger Verkabelung und der Verkleinerung oder dem Wegfall von Temperaturregelungssystemen können Unternehmen den Bedarf an Ressourcen und Energie für die Herstellung ihrer Produkte senken. On-Machine-Lösungen können außerdem zu Automatisierungssystemen beitragen, die wesentlich modularer und skalierbarer als herkömmliche Systeme sind. 

„Markttrends ändern sich schnell und Verbraucher fordern immer individuellere und innovativere Produkte. Mit diesen Herausforderungen müssen Hersteller umgehen“, erklärt Joe Azzolina, Senior Product Manager, Armor PowerFlex, Rockwell Automation. „Für On-Machine-Lösungen spielen physische Grenzen wie Gehäusegröße oder Umgebungsarchitektur eine geringere Rolle. Dies bedeutet, dass ein modularer Aufbau einfacher zu erzielen ist und Maschinen- und Anlagenbauer sowie Endkunden gleichermaßen anpassungsfähig und für die Zukunft gerüstet sein können.“

Rockwell Automation bietet eine breite Palette an skalierbaren On-Machine-Lösungen, die dazu beitragen, schwierige Anwendungsanforderungen zu erfüllen und neue Mehrwerte in industriellen Prozessen zu erschließen. Im Folgenden finden Sie einige unserer neuesten On-Machine-Optionen:

  • Dezentrale ArmorKinetix-Servoantriebe: Bietet die hohe Leistung der Kinetix® 5700-Plattform in einem kompakten Formfaktor der Schutzklasse IP66/67, konfigurierbar als motornaher Antrieb oder integrierte Motorantriebslösung.
  • ArmorBlock 5000®-E/A-Blöcke: Bietet Schutzklassen bis IP69K, drei Stromversorgungsvarianten, flexible Montageoptionen und verwendet E/A-Link-Technologie für raue Umgebungen.
  • Armor™ PowerFlex®-Antriebe: On-Machine-Frequenzumrichter für die Motorsteuerung, die den Betrieb intelligenter, sicherer und einfacher machen, einschließlich Gigabit-EtherNet/IP™-Kommunikation mit zwei Anschlüssen sowie Hardware- und Netzwerksicherheitsfunktionen.
  • ASEM™ 6300PA-On-Machine™ Industrie-PCs sparen Zeit, Platz und Installationskosten. Mit ihrem lüfterlosen Design und einem großen Temperaturbereich sind diese PCs für einen zuverlässigen Betrieb über Jahre ausgelegt.

Veröffentlicht 25. Juni 2024

Über Rockwell Automation


Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Mario Martin
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, Rockwell Automation

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unt... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left On-Machine-Portfolio untermauert neue Ära im Maschinendesign Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose