Recommended For You
Fertigungsunternehmen können jetzt die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihrer Automatisierungssysteme in Gefahrenbereichen erhöhen.
Der Thin Client Allen-Bradley VersaView 5200 und der Industriecomputer VersaView 5400, zwei moderne Visualisierungslösungen von Rockwell Automation, sind nun für den Einsatz unter rauen Bedingungen in Industrien wie der Öl- und Gasbranche, Unternehmen aus der Reifen- und Gummiindustrie sowie Unternehmen der Zellstoff- und Papierbranche zugelassen.
Die Zertifizierung bezieht sich auf den Einsatz in Gefahrenbereichen nach UL Class I Division 2 und ATEX Kategorie 2. Darüber hinaus tragen die Produkte eine BIS-Zertifizierung für die Märkte in Indien. Die Produkte sind mit diesen neuen Zertifizierungen ohne Zusatzkosten erhältlich.
Zusätzlich besteht für beide Geräte nun auch die Option, die Elektronik durch Platinen-Schutzlacke noch robuster zu gestalten. Die Lacke helfen dabei, die Schaltkreise vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Pilzbefall, Staub und Korrosion zu schützen.
Wird in der Anlage die ThinManager-Software von Rockwell Automation eingesetzt, können die VersaView 5200 Thin Clients sofort nach Herstellung einer Verbindung Daten empfangen. Ein zusätzliches Setup ist in diesem Fall nicht erforderlich. In der Folge wird der Datenaustausch zwischen den Geräten beschleunigt. Darüber hinaus werden die Daten nicht lokal, sondern auf einem Server gespeichert. Dadurch verringert sich das Risiko, dass wichtige Daten aus der Produktion verloren gehen, sollte ein VersaView Thin Client einmal offline geht.
Die VersaView 5400-Industriecomputer besitzen eine offene Softwarearchitektur. Damit haben Anwender die größtmögliche Freiheit bei der Installation der gewünschten Software. Die Industriecomputer lassen sich auch als Geräte innerhalb von FactoryTalk Analytics for Devices von Rockwell Automation verwalten. Dieses kombinierte Hardware- und Softwarepaket ermöglicht Anwendern den Zugriff auf Zustands- und Diagnosedaten smarter Geräte, um deren Leistung zu verfolgen und zu verbessern.
Veröffentlicht 8. Dezember 2020