Dynamische Links zwischen Aliasen
Wenn ein Alias nicht verwendet wird, wird ein dynamischer Link erstellt, der eine relative Referenz oder einen Pfad vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten verwendet.
Wenn Sie auf die Eigenschaft
NodeId
verweisen, fungiert der Alias als Vermittler zwischen dem übergeordneten Knoten und dem Quellknoten.In diesem Beispiel wird der Wert des Knotens
C3
über den dynamischen Link auf den Knoten B2
gesetzt. Auf der linken Seite verweist ein dynamischer Link auf ../../B/B2
. Rechts wird der Alias auf den Knoten C
gesetzt und der Link verwendet den Alias und verweist auf {B}/B2
.Um dynamische Links einzurichten, verwenden Sie Aliase, wenn der Quellknoten des dynamischen Links und seine untergeordneten Knoten entweder zu folgenden Zeiten vorhanden sind:
- Laufzeit. Richten Sie dynamische Links als Sitzungsknoten ein. Siehe Sitzungen und Gebietsschemata.
- Entwurfszeit. Der dynamische Link ändert sich zur Laufzeit durch dynamische Logik in einem Widget.
Ein Alias kann eine Verknüpfung sein, um dynamische Links zu häufig verwendeten Knoten zu erstellen. Verwenden Sie z. B. einen Alias als Verknüpfung, um zu vermeiden, dass Sie denselben Quellknoten immer wieder nachschlagen müssen. Zur Entwurfszeit werden Quellknoten gruppiert und sind im Fenster für
dynamische Links
leicht zugänglich. Zur Laufzeit müssen Sie den Namen des Alias kennen, um auf den Knoten zuzugreifen, auf den er verweist. Weitere Informationen finden Sie unter Aliase verwalten.Rückmeldung geben