Mikrocontroller-Treiber
Beachten Sie diese Richtlinien bei der Arbeit mit dem Mikrocontroller-Treiber.
Unterstützte Controller
Mikrocontroller-Treiber unterstützt
Micro800™
-Controller und MicroLogix™
1400-Controller.Controller-Tag-Import
Mit Mikrocontroller-Treiber können Sie Tags von
Micro800
-Controllern im Online-Modus importieren.Datentypen
Mikrocontroller-Treiber unterstützt diese Datentypen:
Datentyp | FactoryTalk Optix Datentyp |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
Rückmeldung geben