Direkt-Antriebskonnektivität
Verwenden Sie in Ihren Projekten die Funktion „Direkt-Antriebskonnektivität“, um PowerFlex-Antriebe zu aktivieren.
Die Direkt-Antriebskonnektivität ermöglicht:
- Ein auf den vordefinierten Antriebsprofilen basierendes PowerFlex-Informationsmodell erstellen
- Erstellt Clients und liest Daten aus PowerFlex-Antrieben aus. Es werden vier PowerFlex-Antriebstypen unterstützt: PF755, PF755TM, PF6000T und PF7000
TIPP:
Die Direkt-Antriebskonnektivität wird nur unter den Betriebssystemen Windows® unterstützt.
Rückmeldung geben