Lokale Bibliothek konfigurieren

Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte lokale Bibliothek, um Vorlagen von Objekten und Variablen zu speichern.
TIPP: Um eine benutzerdefinierte lokale Bibliothek auf einem anderen Computer zu verwenden, kopieren Sie den Ordner mit dem Bibliotheksnamen aus
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
an denselben Ort auf einem anderen Computer. Alternativ können Sie auch Remote-Bibliotheken verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Remotebibliothek konfigurieren.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Wählen Sie unter
    Vorlagenbibliotheken
    die Optionen
    Add
    und
    Neue Bibliothek
    .
  3. (Optional) Geben Sie einen Namen für die Bibliothek ein.
    TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Bibliotheken und -Repositorys übereinstimmen. Die Bibliotheks- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
Die neue Bibliothek erscheint in
Vorlagenbibliotheken
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.