Datum und Uhrzeit des Geräts synchronisieren

Verwenden Sie das Datums- und Uhrzeit-Widget, um Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Zeitsynchronisierung für das Gerät einzustellen. Verwenden Sie das Widget, um LAN oder WAN als Schnittstelle für das lokale Netzwerkzeitprotokoll festzulegen.
  1. Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem Datums- und Uhrzeit-Widget.
    Wenn Sie Ihr Projekt mit der Vorlage
    OptixPanel
    auf der Startseite erstellt haben, wählen Sie
    Einstellungen
    und dann
    Datum und Uhrzeit
    .
  2. Wählen Sie in
    Synchronisierungsmodus
    , wie die Synchronisierung auf dem Gerät funktioniert. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
    • Auto (Remote-NTP-Server)
      . Die Synchronisierung erfolgt automatisch über den Remote-NTP-Server.
    • Manuell
    Die IP-Adresse des Geräts ist schreibgeschützt.
  3. Wählen Sie unter
    Zeitzone
    die Zeitzone des Geräts.
  4. Wählen Sie unter
    Datum und Uhrzeit
    entweder:
    • Auto (Remote-NTP-Server)
      . Der Remote-NTP-Server stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
    • Manuell
      . Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit über die virtuelle Tastatur ein.
    Wenn
    Auto (Remote-NTP-Server)
    als Synchronisierungsmodus gewählt wird, können Sie das Datum und die Uhrzeit nicht manuell in
    Datum und Uhrzeit
    ändern.
  5. Wählen Sie in
    Lokale NTP-Serverschnittstellen
    das Netzwerkzeitprotokoll, damit das Gerät wie ein NTP-Server agiert und die Zeit überträgt. Andere Geräte können sich dann mit dem Datum und der Uhrzeit des angeschlossenen Geräts synchronisieren. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
    1. LAN
      . Wählen Sie diese Option für ein kompaktes Gerät, das nur einen Port hat, oder für ein Standardgerät mit zwei Ports.
    2. WAN
      . Wählen Sie die Option für ein Standardgerät mit zwei Anschlüssen.
      Wenn das angeschlossene Gerät ein Standardgerät mit zwei Anschlüssen ist, können Sie entweder LAN oder WAN als Schnittstelle für den lokalen NTP-Server auswählen.
    Änderungen an
    Zeitzone
    und
    Lokale NTP-Serverschnittstellen
    erfordern einen Neustart des Geräts.
  6. Wählen Sie
    Neustart
    aus. Es wird
    Gerät getrennt
    angezeigt.
    Sie müssen das Gerät erneut über das Widget „FTRA“ verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Remotezugriff verbinden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.