Logger
Ein Logger-Objekt zeichnet Daten auf und speichert sie in einer Datenbank.
Die folgenden Loggertypen sind verfügbar:
- Datenlogger. Tastet die Werte einer oder mehrerer Variablen in regelmäßigen Zeitintervallen oder auf Anforderung ab.
- Ereignislogger. Zeichnet die Eigenschaften von einem oder mehreren Ereignistypen auf, die durch Folgendes erzeugt werden:
- Ein bestimmter Knoten und/oder dessen untergeordnete Knoten
- Ein beliebiger Knoten im Projekt
Datenbank
Rückmeldung geben