Datenlogger bearbeiten
Bearbeiten Sie einen vorhandenen Datenlogger.
Voraussetzungen
- So bearbeiten Sie einen Datenlogger
- Wählen Sie in der SymbolleisteDashboardseite öffnen
- Wählen Sie im mittleren FensterbereichEinen Datenlogger konfigurierenaus.
- Wählen Sie den zu bearbeitenden Datenlogger aus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf denNamenund die Eigenschaften des Loggers.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wenn es für den Logger keine Datenbank gibt, erstellen Sie eine:TIPP: Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Datenbank klicken undDuplizierenauswählen. Das Duplizieren einer Datenbank ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie eine Datenbank erstellen möchten, die auf einer vorhandenen Datenbank basiert.
- Wählen SieNeue Datenbankaus und füllen Sie dann die nachstehenden Felder aus:
- Name. Ein Name für die Datenbank.
- Typ. EntwederEingebettetoderODBC-Verbindung.
- Wählen SieWeiteraus.
- Legen Sie die Datenbankeigenschaften fest.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wählen Sie die Datenbank für die Speicherung der Loggerdaten und danachWeiteraus.
- Wählen Sie die zu protokollierenden Variablen aus und dannWeiteraus.TIPP: Sie können mithilfe des Suchfelds Variablen ausfindig machen.
- Wählen SieBeendenaus.
Rückmeldung geben