Projektknoten-IDs

Für eine Optimierung der Leistung können Sie bei der Speicherung eines Projekts die IDs der nicht über OPC UA zugänglichen Projektknoten ändern. Wenn der OPC UA-Server Knoten offenlegt, sind die IDs dieser Knoten unveränderlich festgelegt. Sie ändern sich nicht, wenn Sie das Projekt speichern.
NOTIZ: Nähere Informationen über die nodeID-Definition finden Sie unter Begriffswörterbuch.

IDs benutzerdefinierter Knoten

Sie können die IDs benutzerdefinierter Knoten durch Bearbeiten der Datei
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
definieren.
WICHTIG:
Rockwell Automation
empfiehlt eine Bearbeitung der Datei
Model.yaml
nur durch die fortgeschrittensten Benutzer, da dies zu einer Beschädigung des Projekts führen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Projekt sichern, bevor Sie Änderungen an der Datei
Model.yaml
vornehmen. Informationen finden Sie unter Projekt duplizieren, Projektsicherung und Projekt wiederherstellen.
Das folgende Beispiel der Datei
Model.yaml
zeigt die benutzerdefinierten IDs, die für vier Variablen definiert wurden:
Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1
Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2
Id: "s='Custom Variable 2'"
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3
Id: s=CustomVariable3
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4
Id: i=12345
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5
Id: 's="some"."name"'
Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.