Array-Editor

Mit einem Array-Editor ändern Sie die Werte von Array-Variablen.
Array-Editor
Elemente des Array-Editors
Element
Name
Beschreibung
1
Add
Hinzufügen
Fügt einem uneingeschränkten Array eine Zelle hinzu.
2
Löschen
Entfernt aus einem uneingeschränkten Array eine Zelle.
3
Array-Zellenspalte
Listet Array-Zellen auf.
4
Array-Wertespalte
Listet bearbeitbare Array-Zellenwerte auf.
TIPP:
Wenn das Array Farben auflistet, können Sie die Farbvorschau auswählen und dort den Farbwähler öffnen.
Sie können in Zellenwerten dynamische Links erstellen und den Index des übergeordneten Arrays dynamisch machen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
5
Schaltfläche
Anwenden
Übernimmt Änderungen der Array-Werte und schließt danach den Editor.
6
Schaltfläche
Abbrechen
Bricht die Änderung der Array-Werte ab und schließt den Editor.
7
Schaltfläche
In Registerkarte öffnen
Öffnet den Array-Editor im mittleren Fensterbereich.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.