Stylesheet auf einen Bericht anwenden
Mithilfe der Eigenschaft
StyleSheet
eine Instanz des für die Anwendung auf den Bericht ausgewählten Stils angeben.Die Maßeinheiten in Berichten sind in den
FactoryTalk Optix Studio
-Optionen angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen einstellen. Die von Ihnen für ein Projekt ausgewählte Sprache bestimmt die Standardmaßeinheit. Wenn Sie z. B. für die Sprachoption en-US
festlegen, verwendet FactoryTalk Optix Studio
als Standardmaßeinheit für Berichte Zoll.- Wählen Sie in derProjektansichteinBericht#-Objekt aus.
- Wählen Sie inEigenschafteninStyleSheetden Dropdown-Pfeil aus, um das Stylesheet auszuwählen.
Stylesheet
Rückmeldung geben