Leerlauftimeout für eine Sitzung konfigurieren

Sie können die Sitzung der Benutzeroberfläche
IdleTimeoutEvent
verwenden, um einen Leerlauftimeout für die gesamte Sitzung und das Präsentationsmodul einzustellen.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    UI
    und wählen Sie
    Neu
    Sitzung der Benutzeroberfläche
    .
    SitzungDerBenutzeroberfläche# (type)
    erscheint in der
    Projektansicht
    .
  2. Wenn
    SitzungDerBenutzeroberfläche# (type)
    ausgewählt ist, geben Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Dauer des Inaktivitätstimeouts
    die Dauer für den Timeout ein.
  3. Unter
    Inaktivitätstimeout aktiviert
    , wählen Sie
    Wahr
    .
  4. Wählen Sie unter
    Ereignisse
    nach
    IdleTimeoutEvent
    die Option
    Add
    Neue Methode hinzufügen
    , erweitern Sie
    Befehle
    und navigieren Sie, um den Befehl auszuwählen, der ausgeführt wird, wenn das Timeout-Ereignis ausgelöst wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.