Sitzungsknoten
Der Alias
{Sitzung}
zeigt auf den Knoten Sitzung
der aktuellen Laufzeitsitzung. FactoryTalk Optix Studio
erstellt automatisch dynamische Links zu den Knoten innerhalb des Knotens Sitzung
.Die Sitzungsknoten umfassen:
Knoten | Beschreibung |
---|---|
Gruppen | Gruppen können für das Projekt definiert und verwendet werden. Jede Gruppe zeigt einen Wert an:
|
MeasurementUnits | Liste der verfügbaren Mengen. Jede Menge hat auf dem Gebietsschema basierende Eigenschaften:
|
Gebietsschema | Array aus Sitzungsgebietsschema-IDs. Dieser Knoten gibt alle von der Benutzeroberfläche unterstützten Gebietsschemata an. |
Benutzer | Eigenschaften für den Benutzer:
|
Rollen | Rollen können für das Projekt definiert und verwendet werden. Jede Rolle zeigt einen Wert an:
|
Sitzungsknoten
Knoten
Rückmeldung geben