Zeitzonen für Alarmereignisse

Zur Laufzeit zeigt das
Datenraster
-Objekt der Objekte
Alarmraster
und
Alarmprotokollraster
die lokale Zeit der Ereignisse in der Spalte
Zeitstempel
an:
Objekt
Zeitstempel
Alarmraster
Setzen Sie einen dynamischen Link in der Eigenschaft
Zeit
.
Alarmverlaufsraster
Setzen Sie einen dynamischen Link in der Eigenschaft
Zeit
mit einem Knotenzeiger.
In Projekten, die Remote-Sitzungen unterstützen, können Geräte mit unterschiedlichen lokalen Zeiteinstellungen unterschiedliche Zeitzonen in den Widgets anzeigen. Der Zeitstempel des Widgets wird in der lokalen Zeitzone des Geräts angezeigt, auch wenn Ereignisse in verschiedenen Zeitzonen auftreten. Legen Sie in der Spalte
Zeitstempel
des
Alarmrasters
oder
Alarmverlaufsrasters
einen Konverter vom Typ
Ausdrucksauswerter
mit der Summe der Eigenschaften
{Item}Time
und
{Session}TimeZoneOffset
fest. Weitere Informationen finden Sie unter Alarme in der entfernten lokalen Zeitzone anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.