Schaltfläche für den Neustart der Anwendung erstellen
Ein Neustart der
FTOptixApplication
ist erforderlich, damit die Änderungen von Datum und Uhrzeit vom Widget übernommen werden.Erstellen Sie eine Schaltfläche für den Neustart der
FTOptixApplication
.- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in derProjektansichtauf den Ordner, der die Schaltfläche enthalten soll, und wählen Sie dann aus.Jetzt wirdSchaltfläche# (type)in derProjektansichtangezeigt.
- Nach der Auswahl vonSchaltfläche# (type)wählen Sie inEigenschaftenunterEreignisseNeue Methode hinzufügenneben dem Ereignis, beispielsweiseMouseClick-Ereignis, aus, dass dieFTOptixApplicationneu gestartet werden soll.
- Erweitern SieKernbefehle, wählen SieNeu startenund dannAuswählenaus.
Rückmeldung geben