Übersetzte Zeichenfolgen in eine CSV-Datei exportieren

Exportieren Sie Zeichenfolgen zur Verwendung in den Zeichenfolgen eines anderen Projekts, wodurch Sie die Zeichenfolgen nicht erneut erstellen und übersetzen müssen. Exportieren Sie die übersetzten Zeichenfolgen mit dem vordefinierten Skript in der Vorlagenbibliothek in eine CSV-Datei.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Wählen Sie
    Scripts
    aus.
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Übersetzungs-Importer und -Exporter
    in den Projektknoten oder den Ordner
    Übersetzungen
    .
  4. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  5. Nachdem Sie
    Übersetzungen importieren und exportieren
    ausgewählt haben, navigieren Sie in
    Eigenschaften
    zu
    CSVPath
    und wählen eine CSV-Datei aus.
  6. Wählen Sie in
    CharacterSeperator
    das Trennzeichen aus.
  7. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Übersetzungen importieren und exportieren
    und wählen Sie dann
    ExportTranslations ausführen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.