Rolle hinzufügen

Rollen legen die Verantwortlichkeiten der Benutzer in einem System fest. Ein System kann zum Beispiel über Engineering- und Aufsichtsrollen verfügen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    und danach
    Benutzer und Gruppen verwalten
    aus.
  2. Wählen Sie auf der Dashboard-Seite unter
    Rollen
    die Option
    Hinzufügen
    .
  3. Geben Sie in
    Rolle hinzufügen
    unter
    Name
    den Namen für die Rolle ein.
  4. (Optional) Wenn Benutzer erstellt werden, wählen Sie unter
    Benutzer der Rolle zuweisen
    die Benutzer, die der Rolle zugewiesen werden sollen.
  5. (Optional) Wenn Gruppen erstellt werden, wählen Sie unter
    Gruppen der Rolle zuweisen
    die Gruppen aus, die der Rolle zugewiesen werden sollen.
  6. Wählen Sie
    Hinzufügen
    aus.
    TIPP: Um eine Rolle in
    Projektansicht
    zu erstellen, klicken Sie unter
    Sicherheit
    mit der rechten Maustaste auf
    Rollen
    und wählen dann
    Neu
    Rolle
    .
Die neue Rolle wird auf der Dashboard-Seite und in der
Projektansicht
dargestellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.