Benutzer zu einer Gruppe oder Rolle zuweisen

Verwalten Sie Benutzer und Gruppen von der Dashboard-Seite aus, um Benutzer der Reihe nach Gruppen und Rollen zuzuweisen und eine Hierarchie der Rechte und Privilegien zu erstellen.
Erstellen Sie Benutzer, Gruppen und Rollen und weisen Sie dann den Gruppen und Rollen Benutzer zu.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    und dann
    Benutzer und Gruppen verwalten
    .
  2. Auf der Seite „Dashboard“ führen Sie eine der Aktionen aus:
    • Ziehen Sie unter
      Benutzer
      einen Benutzer auf eine Gruppe unter
      Gruppen
      oder auf eine Rolle unter
      Rollen
      . Sie können auch eine Gruppe oder Rolle auf einen Benutzer ziehen. Halten Sie die
      Umschalt
      - oder
      Strg
      -Taste gedrückt, um einen Elementeblock bzw. nicht zusammenhängende Elemente auszuwählen und zu ziehen.
    • Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, wählen Sie
      Zu Gruppen oder Rollen zuweisen
      , wählen Sie die Gruppen und Rollen aus, und wählen Sie dann
      Anwenden
      .
    TIPP: Neben einer Gruppe oder Rolle, die bereits einem Benutzer zugewiesen ist, wird Group assigned angezeigt. Von
    Projektansicht
    aus können Sie den Benutzer einer Gruppe oder Rolle zuweisen, indem Sie ihn in
    Projektansicht
    auf die Gruppe oder Rolle ziehen.
Der Benutzer wird auf der Dashboard-Seite unter der Gruppe dargestellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.