Benutzereigenschaften ändern
Ändern Sie die Eigenschaften eines Benutzers, um die Domäne, das Passwort, den Speicherort und die Sprache für diesen Benutzer zu ändern.
- Erweitern Sie in derProjektansichtdie OptionSicherheit.
- Erweitern SieBenutzer.
- Wählen Sie einen Benutzer aus.
- Ändern Sie inEigenschaftenFolgendes:
- Name. Der Name des Benutzers.
- Passwort. Das Passwort, das der Benutzer für die Anmeldung an der Anwendung eingeben muss.
- Gebietsschema. Standort des Benutzers.
- Sprache. Die für den Benutzer konfigurierte Sprache.
- Maßsystem. Das für die Anzeige von Daten für den Benutzer verwendete Maßsystem:
- Internationales Einheitensystem
- US-Maßsystem
- Angloamerikanisches Maßsystem (UK)
- Domäne. Kennzeichnet das lokaleWindows®-Benutzerkonto für ein mit der Domäne verknüpftes Benutzerkonto.
Rückmeldung geben