Benutzer umbenennen
Wenn ein Benutzer umbenannt wird, wird dessen Name im Projekt und in den Gruppen geändert. Sie können gleichzeitig jeweils einen Benutzer umbenennen.
Eine Benutzer können Sie entweder auf dem Dashboard oder in der
Projektansicht
umbenennen.- Entweder:
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste die OptionDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Erweitern Sie in derProjektansichtdie OptionenSicherheitundBenutzer.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste unterBenutzerauf den umzubenennenden Benutzer.
- Wählen SieUmbenennenaus und geben Sie dann einen neuen Namen ein.NOTIZ: Um einen Benutzer in derProjektansichtumzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Benutzer, wählenUmbenennenaus und geben den neuen Namen ein.
Der neue Name des Benutzers wird auf dem Dashboard und in der
Projektansicht
angezeigt.umbenennen
Rückmeldung geben