FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen

Rockwell Automation
-Zielgeräte führen bei der Bereitstellung automatisch
FactoryTalk Optix-Anwendungen
aus. Bei Geräten, auf denen der Aktualisierungsdienst nicht installiert ist oder bei denen die Laufzeitanwendung manuell übertragen wurde, müssen Sie die Anwendung manuell auf dem Gerät starten oder für den automatischen Start konfigurieren.
Verwenden Sie für die Bereitstellung auf lokalen oder Remote-Geräten
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor
. Wenn Sie nur auf Remote-Geräten bereitstellen, verwenden Sie
FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor
.
FactoryTalk Optix Studio
verwendet für die Bereitstellung auf Remote-Geräten
FactoryTalk Remote Access
.
WICHTIG: Wenn
FactoryTalk Optix-Anwendung
bereits auf einem Zielgerät ausgeführt wird, wird durch die Bereitstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendung
die ausgeführte Anwendung beendet und entfernt.
Voraussetzungen
  • Konfigurieren Sie das Präsentationsmodul für den Modus, in dem Sie
    FactoryTalk Optix
    ausführen werden.
  • Bestätigen Sie, dass auf dem Zielgerät
    FactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienst
    ausgeführt wird.
    WICHTIG: Damit
    FactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienst
    korrekt funktioniert, wenn es als Anwendung ausgeführt wird, muss der TCP-Port 49100 erreichbar sein und ein gültiger Benutzername mit einem konfigurierten Passwort vorliegen.
  • Bestätigen Sie, dass das Zielgerät eine gültige Lizenz hat.
    WICHTIG: Wenn das Zielgerät nicht lizenziert ist, wird
    FactoryTalk Optix-Anwendungen
    im Demo-Modus ausgeführt und nach 2 Stunden automatisch beendet.
  • Konfigurieren Sie ein Gerät.
    WICHTIG: Konfigurieren Sie entweder ein lokales oder ein Remote-Gerät. Informationen zur Konfiguration eines lokalen Geräts finden Sie unter Client-Geräte verwalten. Für die Konfiguration eines Remote-Geräts öffnen Sie
    FactoryTalk®Hub
    und greifen dann auf
    FactoryTalk Remote Access
    zu. Informationen hierfür finden Sie in der Online-Hilfe von FactoryTalk Remote Access unter
    Domänenansicht
    . Scrollen Sie hier bis zu
    So fügen Sie ein Gerät hinzu
    . Auf dem Remote-Gerät muss zudem der
    FactoryTalk Remote Access
    Laufzeit-Client installiert und konfiguriert sein. Für weitere Informationen schlagen Sie in der Online-Hilfe von FactoryTalk Remote Access unter
    Client-Konfiguration
    nach.
  1. So stellen Sie
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    bereit
  2. Wählen Sie das konfigurierte Gerät aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter Client-Gerät auswählen.
  3. Wenn Sie ein Remote-Gerät ausgewählt haben, müssen Sie zuerst noch eine VPN-Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Wählen Sie hierfür entweder
    VPN
    oder eine Remote-Desktop-Verbindung durch Auswahl von
    Remote-Desktop
    aus.
  4. Wählen Sie
    Ausführen
    aus.
  5. Geben Sie das Benutzerpasswort für das Zielgerät ein und wählen Sie
    OK
    aus.
  6. Um
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    auf dem Zielgerät zu beenden, wählen Sie
    Anhalten
    aus.
Die Anwendung auf dem Zielgerät wird beendet.
NOTIZ: Um FactoryTalk Optix Studio vom Zielgerät zu trennen, schließen Sie den Fensterbereich „Ausgabe“ in
FactoryTalk Optix
. Die Anwendung wird weiterhin auf dem Zielgerät ausgeführt,
FactoryTalk Optix
ist aber nicht mehr verbunden, sodass keine Meldungen mehr im Fensterbereich „Ausgabe“ angezeigt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.