Knoten hinzufügen oder entfernen
Verwenden Sie C#-APIs zum Hinzufügen oder Entfernen von Objekten in einer C#-Sammlung.
Die APIs werden von der generischen Unterknoten-Sammlung bereitgestellt.
TIPP:
Sie können diese APIs verwenden, um OPC UA-Knoten als Unterknoten des Knotens, für den sie aufgerufen werden, hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können auch APIs für jedes
IUANode
-Objekt aufrufen.Rückmeldung geben