Übersetzungen verwalten

Mithilfe von C#-APIs lesen oder schreiben Sie übersetzte Zeichenfolgen in die
LocalizationDictionary
-Objekte.
Diese APIs werden von der statischen Klasse
InformationModel
bereitgestellt.

Klasse
LocalizedText

Jede API hat unter ihren eigenen Argumenten eine Instanz der C#-Klasse
LocalizedText
, die einen Schlüssel / eine Zeile oder eine bestimmte übersetzte Zeichenfolge in
LocalizationDictionary
erkennt. Sie enthält die folgenden Eigenschaften:
NamespaceIndex
(int)
Der Identifikator des Projekt-Namespace, zu dem das
LocalizationDictionary
gehört.
TIPP: Wenn sich
LocalizationDictionary
im selben NetLogic-Projekt befindet, müssen Sie bei der Erstellung eines
LocalizedText
keinen
NamespaceIndex
angeben.
TextId
(string)
Ein Schlüssel, dem die Übersetzungen einer Zeichenfolge zugeordnet werden können.
LocaleId
(string)
Eine Gebietsschema-ID. Zum Beispiel:
en-US
.
Text
(string)
Eine übersetzte Zeichenfolge.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.