Feldvariablen lesen oder schreiben
Verwenden Sie C#-APIs, um einzelne Variablen oder Variablensätze zu lesen oder zu schreiben.
Die APIs werden von den Klassen
IUAVariable
, InformationModel
und IUANode
bereitgestellt.Sie können mehrere Variablen lesen oder schreiben, wenn:
- Sie einen ganzen Satz Variablen lesen oder schreiben, bevor Sie mit anderen Vorgängen fortfahren. Diese Vorgehensweise ist beim Schreiben von Rezepten nützlich.
- Sie die Anzahl der Kommunikationen mit dem Feld beschränken, um die Leistung zu verbessern.
TIPP:
Die Methoden, die Feldvariablen lesen oder schreiben, erzeugen eine Ausnahme, wenn bei der Ausführung ein Fehler auftritt. Sie können die Ausnahmen mit den Anweisungen
try
und catch
erfassen und verwalten.Rückmeldung geben