Knoten durch Suche zurückgeben

Verwenden Sie C#-APIs, um C#-Objekte zurückzugeben, die den OPC UA-Knoten des Projekts entsprechen.
Sie müssen nicht den genauen Knoten angeben, in dem Sie nach dem zurückzugebenden Knoten suchen möchten. Mit den APIs können Sie alle Unterknoten eines bekannten Knotens auf jeder Ebene durchsuchen.
Die APIs werden von der Klasse
IUANode
bereitgestellt. Die Klasseninstanzen sind Ausgangspunkte für die Suche nach Knoten für die Rückgabe.
WICHTIG: Wenn mehrere Knoten denselben Namen haben, wird u. U. ein unerwünschter Knoten zurückgegeben.
WICHTIG: Die Rückgabe von Knoten durch Suchen kann sich negativ auf die Leistung Ihres Projekts auswirken, insbesondere wenn Ihr Projekt eine große Anzahl von Knoten enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.