Projektknoten sortieren

Sie können bei Laufzeit mit C# Knoten innerhalb des übergeordneten Knotens unter Verwendung der Methoden
MoveUp()
und
MoveDown()
sortieren.

Methoden

Sie können diese Methoden für einen Knoten aufrufen:
MoveUp()
Bewegt den Knoten in Bezug auf die Schwesterknoten innerhalb des übergeordneten Knotens um eine Position nach oben.
Der Aufruf der Methode
MoveUp()
auf dem ersten Knoten innerhalb des übergeordneten Knotens hat keine Auswirkung.
MoveDown()
Bewegt den Knoten in Bezug auf die Schwesterknoten innerhalb des übergeordneten Knotens um eine Position nach unten.
Der Aufruf der Methode
MoveDown()
auf dem letzten Knoten innerhalb des übergeordneten Knotens hat keine Auswirkung.

Überlegungen zu Grafikobjekten

Wenn Sie mit den Methoden
MoveUp()
und
MoveDown()
Grafikobjekte sortieren:
  • Die Methoden haben nur dann eine Auswirkung, wenn sie auf einem Grafikobjekt innerhalb eines Typs (z. B. ein
    Panel (type)
    ) aufgerufen werden.
  • Um den Funktionseffekt auf der Grafik zu sehen, laden Sie die Seite manuell neu.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.