- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
NuGet-Pakete in Visual Studio installieren
Installieren Sie NuGet-Pakete mit dem NuGet Packages Manager.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So installieren Sie NuGet-Pakete in Visual Studio
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Installieren Sie die erforderlichen NuGet-Pakete. Siehe Installieren und Verwenden eines NuGet-Pakets in Visual Studio | Microsoft Docs.
- Wählen Sie das Projekt aus, um dieCSPROJ-Datei zu öffnen.
- Speichern Sie die DateiCSPROJ.
- Kompilieren Sie das Projekt.
Rückmeldung geben