FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix Studio
ist eine integrierte Entwicklungsumgebung mit einem Framework aus Funktionsmodulen für den Entwurf und die Kompilierung von HMI- oder IdD-Anwendungen.
FactoryTalk Optix Studio
enthält eine Bibliothek aus vordefinierten Objekten, die den modularen Entwurf von Grafikschnittstellen, Funktionen und logischen Operationen einer HMI-Anwendung unterstützen. Durch den Einsatz spezieller C#-Sprachskripte können verschiedene Aktionen in der Entwurfsphase automatisiert und dem Projekt individuell angepasste Funktionen hinzugefügt werden.

Desktop- und Web-Editoren

FactoryTalk Optix Studio
ist sowohl als Web- als auch als Desktop-Entwicklungsumgebung verfügbar, mit der Sie
FactoryTalk Optix-Anwendungen
erstellen und auf Client-Systemen bereitstellen können. Auf
FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor
greifen Sie über den
FactoryTalk Hub
zu.
Im Fall eines Zusammenbruchs der Internetverbindung:
  • FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor
    versucht alle 5 Sekunden, eine Internetverbindung aufzubauen. In dieser Zeit ist keine Interaktion mit
    FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor
    möglich. Sobald
    FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor
    eine Internetverbindung hergestellt hat, können Sie dort weitermachen, wo Sie zuletzt aufgehört haben.
  • Nach 10 Sekunden zeigt
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    die Meldung
    Server nicht erreichbar
    an. Wenn
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    wieder eine Verbindung zum Internet hergestellt hat, versucht die Anwendung, die Benutzersitzung wiederherzustellen, bevor die Benutzerschnittstelle angezeigt wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.