Temperaturänderungsalarm ausarbeiten
Arbeiten Sie einen Alarm aus, der signalisiert, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
TemperatureChangeAlarm.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Wählen Sie aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben