Anzeige mit einer lokalisierten technischen Einheit ausarbeiten
Erstellen Sie eine lineare Anzeige, die die aktuelle Temperatur in einem Format anzeigt, das an den angemeldeten Benutzer angepasst ist.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Wählen Sie aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben