Datenlogger mit einer ODBC-Datenbank entwickeln
Konfigurieren Sie einen Logger, der Daten in einer ODBC-Datenbank speichert.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
DataLoggerODBC.zipDamit dieses Beispielprojekt wie erwartet ausgeführt werden kann, müssen Sie die ODBC-Einstellungen konfigurieren.
Voraussetzungen
- Rufen Sie die erforderlichen Informationen zur ODBC-Datenbank ab.
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Erstellen Sie einen zyklischen Datenlogger mit einer ODBC-Datenbank, der die Variable überwacht.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Wählen Sie aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben