Lösung für den Import von Objekten ausarbeiten
Dieses Skript zur Entwurfszeit erstellt Objekte im Projekt auf der Grundlage der Daten aus einer
CSV
-Datei.
TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
ObjectsFromCSV.zipVoraussetzungen
Im folgenden Beispiel enthält die
CSV
-Datei Informationen über Alarme und Modellvariablen, die von diesen Alarmen verwendet werden.variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
---|---|---|---|
Gibt an, ob Sie eine Projektvariable (Schlüsselwort variable ) oder einen Alarm (Schlüsselwort alarm ) erstellen müssen. | Gibt den Namen des zu erstellenden Knotens an. | Gibt den Datentyp an, der für die Erstellung der Variablen verwendet werden soll:
| Gibt die Variable an, auf die sich der Alarm beziehen soll. |
TIPP:
Die
CSV
-Datei ist Teil des Beispielprojekts. Sie können die CSV
-Datei auch einzeln von folgendem Speicherort herunterladen: alarms.csv- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Das Projekt speichern.
Rückmeldung geben