Schnittstelle für die Interaktion mit einer Datenbank ausarbeiten

Arbeiten Sie NetLogics aus, die: Werte in die Datenbank einfügen, die Datenbank abfragen und die Abfrageergebnisse anzeigen.
Anwendungsbeispiel
TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
InteractWithDatabase.zip
Voraussetzungen
  • Wählen Sie
    Ausführen
    aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
  • Erweitern Sie das Projekt durch Hinzufügen von weiteren Schnittstellenelementen und den Methoden
    Insert
    ,
    Update
    ,
    Delete
    und
    Select
    .
    [ExportMethod] public void Insert(int value) { var values = new object[1,2]; values[0,0] = DateTime.Now; values[0,1] = value; myTable.Insert(dbColumns, values); Log.Info("Insert","Inserted value: " + value.ToString()); } [ExportMethod] public void Update(int value, DateTime timestamp) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("UPDATE Demo SET Value = " + value + " WHERE Timestamp = \"" + timestamp.ToString("o", CultureInfo.InvariantCulture) + "\"" , out Header, out ResultSet); Log.Info("Update", "Updated last record"); } [ExportMethod] public void Delete(int value) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("DELETE FROM Demo WHERE Value<=65535 ORDER BY Timestamp DESC LIMIT 1", out Header, out ResultSet); Log.Info("Delete", "Deleted last record"); } [ExportMethod] public void Select(out int value) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("SELECT * FROM Demo ORDER BY Timestamp DESC LIMIT 1", out Header, out ResultSet); value = Convert.ToInt32(ResultSet[0,1]); }
    Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
    InteractWithDatabaseExpanded.zip
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.