Kiln-Objekt erstellen
Objekteigenschaften werden verwendet, um Schnittstellenelemente automatisch zu generieren.
- Erstellen Sie ein Kiln-Objekt:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie aus und geben SieKilnein.
- Erstellen Sie fünf Kiln-Variablen:
- Erstellen Sie inEigenschaftenfünf Variablen, indem Sie oben auswählen undVariablewählen.
- Benennen Sie die Variablen um, indem Sie mit dem Mauszeiger über jede Variable fahren, auswählen und Folgendes eingeben:
- Address
- Enabled
- Image
- SetPoint
- Temperature
- Konfigurieren Sie die Typen der Motorvariablen:TIPP: Grafische Objekte werden auf der Grundlage der Variablentypen erstellt.
- Wählen Sie nebenAddressdie OptionInt32und danachStringaus.
- Wählen Sie nebenEnableddie OptionInt32und danachBooleanaus.
- Wählen Sie nebenImagedie OptionInt32und danachResourceUriaus.TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das KontrollkästchenAlle anzeigen.
- Wählen Sie nebenTemperaturedie OptionInt32und danachFloataus.
- Legen Sie die Kiln-Variablenwerte fest:
- Setzen Sie den VariablenwertAddressauf192.168.0.1.
- Setzen Sie den VariablenwertImageauf%PROJECTDIR%\A1_Boiler.svg.
- Setzen Sie den VariablenwertSetPointauf100.
- Setzen Sie den VariablenwertTemperatureauf27.3.
Rückmeldung geben