- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Datenbank erstellen
Sie müssen die Tabelle zum Datenspeicher hinzufügen, bevor Sie sie abfragen können.
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufDatenspeicherund wählen SieEingebettete DatenbankoderODBC-Datenbank.
- Wählen Sie inEigenschaftennebenTabellen.
- Fügen Sie drei Tabellenspalten mit den Datentypen Int16, Int32 und Float hinzu:
- Wählen Sie unter der erstellten Tabelle nebenSpaltendie Option.
- Wählen Sie neben der SpalteBaseDataTypeund dannInt16.
- Wählen Sie nebenSpaltendie Option.
- Wählen Sie neben der SpalteBaseDataTypeund dannInt32.
- Wählen Sie nebenSpaltendie Option.
- Wählen Sie neben der SpalteBaseDataTypeund dannFloat.
Rückmeldung geben